This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:GUI编辑器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569124/msp430g2553-gui-composer

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:Energia

我正在尝试理解和使用GUI Composer -但发现由于缺乏信息,它非常困难。  例如,如何绑定控件以将数据从该控件发送回MSP430器件?  我找到了一个将数据从MSP430器件发送到PC的示例,但不能以另一种方式发送。 使用原始的GUI Composer (不是基于云)可以编辑源文件-但似乎不可用。  能否有人解释一下这一流程?  此外,是否有更多有关如何使用此工具开发应用程序等的文档?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

      我对缺乏文件表示歉意-这是我们正在积极努力的一个方面,希望很快能在网上提供。

     dev.ti.com/gallery上 提供了您正在尝试执行的操作的演示,网址为https://dev.ti.com/gallery/view/2.1031万/MSP430_LEDs_and_Temp_Demo/

    您可以在联机GUI Composer Designer中打开此项目,如下所示:

    • 访问图库 :https://dev.ti.com/gallery/
    • 在名为MSP430_LEDs_and_Temp的磁贴上,单击左下角的图标,在设计器中打开设计:
    • 您应该能够运行此应用程序,并通过应用程序中的切换开关小部件控制LED
    • 请参阅   此应用程序目标程序的Energia源代码。  它提供了一个很好的示例,说明如何解析从GUI Composer发送到目标的消息(作为JSON字符串)。
    • 指定与小部件关联的JSON字符串的属性名称,单击要绑定到的小部件属性,然后在右侧的属性值框中输入名称。  
      • 通过单击设计器中的一个切换开关构件并查看Value属性,您可以在库中的项目中看到此示例:
      • 如果您输入的名称中没有点,则它将被视为一个简单属性,\n将作为一个分隔字符串发送。  例如,如果您刚刚输入了字led,当开关值设置为true时,您会发现将发送字符串{"LED":1}\n。
      • 对于此项目,将按如下方式发送值:

    //来自主机的数据需要采用{"LEDs":{"Red":0,"Green":0}}格式才能关闭
    //红色和绿色LED,{"LEDs":{"Red":1,"Green":1}},用于打开红色和绿色LED。

     如果您还有任何疑问,请告诉我。

    感谢您对此感兴趣(并耐心等待),因为我们可以更好地记录事情。  

    此致,

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Brian的帮助。 非常感谢。 我已导入LED指示灯和温度演示,它可以在GUI Composer中成功运行。 但是,我找不到Energia源代码,因此无法编译/修改此应用程序。 您能告诉您这是哪个示例程序吗? 没有包含'Read'/'LED'/'Temp'的项目

    谢谢Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    您是否能够回答我的上述问题? 我需要上面提到的项目的源代码。 它似乎不可用。 我只需要知道通过GUI输入值并发送到Launchpad所需的代码。 Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

     我已将附加到我链接到的帖子中的srcfiles.zip附加到,以防您因某种原因无法下载它。

    srcfiles.zip中的ReadLEDsAndTempJSON_2553.ino文件是Energia Sketch -在Energia或CCS Cloud中打开它,以便为项目生成.hex或.out文件可执行文件。  要将可执行文件上载到您的项目(以便您可以使用它对目标设备进行编程),请选择项目/目标通信,然后单击上载按钮

    此致,

     Brian

    e2e.ti.com/.../2477.srcfiles.zip