This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:支持CC1310的GUI Composer运行时

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569335/ccs-gui-composer-runtime-support-for-cc1310

主题中讨论的其他部件:CC1310CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

CCS 6.2  .0.0.005万

GUI编辑器版本1.0 .0.20.1603万082000</xmt-block>8.2万

GUI编辑器Runtmie版本6.1 .1.0

我目前有一个CCS项目,它基于SmartRF06板,该板在扩展板上装有CC1310芯片。  我有一个关联的GUI Composer屏幕,我想使用GC运行时在外部运行。

我已将GC项目部署到Zi文件中,并将其安装到GC运行时的webapps目录中,并且收到以下错误:

我是否怀疑GC Runtime不支持CC1310芯片?  GC运行时的targetdb目录中没有xml配置文件。  这是否正确?  是否仍有办法克服上述错误?

谢谢!

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    是的,您回答正确。 现有GCv1 Runtime不支持CC1310设备。

    dev.ti.com/gc上提供的GUI Composer v2确实支持CC1310,特别是具有XDS100v3仿真器的SmartRF06板。 用户指南可在 此处获取dev.ti.com/.../index.html 我建议您查看串行IO教程。 在您自己的应用程序中,您需要选择XDS调试端口,而不是USB/串行IO。 创建应用程序的方法与拖放小部件的GCv1非常相似。

    我们还没有独立的运行时,但应该能够下载/安装图库 https://dev.ti.com/gallery/中提供 的任何现有应用程序单击"向下箭头",为您的主机操作系统选择合适的安装程序。 您将忽略正在安装的应用程序,我们只是尝试安装运行时组件。 所有应用程序共享公共运行时,因此选择哪一个应用程序不重要。

    从GC Designer中,您可以选择“文件”->“导出为独立应用程序”并将文件解压缩到HOME\guicomposer\runrunruntime \gcruntime.v3中,然后您应该能够双击win32_launch.bat以启动应用程序。


    遗憾的是,GCv2与GCv1不向后兼容,因此需要重新创建应用程序。 如果这有问题,则应该能够从CCS 6.2 脱机安装软件包将必要的文件添加到GCv1运行时。

    步骤将会是
    1.安装GCv1运行时
    2.下载CCS 6.2 脱机软件包(Web安装程序将不能执行此操作)
    3.在脱机安装程序包中,找到6.2 .0.0.005万_win32\featurerepo\binary\com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.win32_root_2.0 WinZip.1.00 文件,然后使用或7zip等.zip程序将其打开。 它应包含"download"目录,并在其中包含另一个.zip文件。 该zip文件需要解压缩到GCv1RuntimeInstallRoot\guicomposer目录中。

    现在,GC v1运行时应该支持1310设备。

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    感谢您的回复。  为了节省时间,我尝试了以下操作:

    "如果这有问题,则您应该能够从CCS 6.2 脱机安装软件包向GCv1运行时添加必要的文件。

    步骤将会是

    1.安装GCv1运行时

    2.下载CCS 6.2 脱机软件包(Web安装程序将不能执行此操作)

    3.在脱机安装程序包中,找到6.2 .0.0.005万_win32\featurerepo\binary\com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.win32_root_2.0 WinZip.1.00 文件,然后使用或7zip等.zip程序将其打开。 它应包含"download"目录,并在其中包含另一个.zip文件。 该zip文件需要解压缩到GCv1RuntimeInstallRoot\guicomposer目录中。

    现在,GC v1运行时应该支持1310设备。 "

    我安装了GCv 6.1 .1.0 ,下载了CCS 6.2 2.00 脱机安装程序(6.2 ...0.0.005万),将 cc26xx_device_support_CCS.01.00_win32.zip文件解压到我的c:\ti\guicomposer目录(它会覆盖CCS_base目录)中。  

    然后,我从CCS导出了GC应用程序,我使用的是用于CCS 1.0 .0.20.1603万082000</xmt-block>8.2万 版的GUI编辑器。

    导出的项目随后被解压到webapps文件夹中,我运行了launcher.exe,并得到了以下信息:

    在崩溃之前。

    我注意到eclipse目录中的日志文件可能有用,如果需要,我可以继续。

    接下来,我想我应该升级到GCv2并重写GUI,这样做不是什么大问题,我只是想先尝试两个选项中更简单的一个。

    再次感谢您的帮助。

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    我使用比wiki上发布的内容稍新的GC Runtime测试了此过程。 我以为他们已经够近了,但听起来好像是不相容的。 您是否可以使用此较新的运行时执行相同的过程? 链接。 我对此的分类。

    software-dl.ti.com/.../self_cert_export.html

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    按照相同的步骤使用链接中的软件...和... 您的天才。

    工作非常好。

    感谢您的帮助和协助。

    Mike。