This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS makefile在6.2 v中自动生成错误,但在5.5 v中工作正常

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568334/ccs-ccs-makefile-auto-generates-incorrectly-in-v6-2-but-worked-in-v5-5

工具/软件:Code Composer Studio

目前,在我们的Windows 2008服务器上,我们刚从CCS 5.5 v升级到的CCS 6.2 版本正在自动生成的makefile中错误地设置项目路径。 请参阅1447行的附件。

e2e.ti.com/.../7271.brokenMakefileConsoleText.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是自动生成的中断makefile:

    e2e.ti.com/.../brokenMakefile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利

    很抱歉回复延迟。 该问题似乎与workspace目录中的空格有关。  当目录和文件名中有空格时,存在一些已知的生成问题。 您是否可以尝试将项目导入路径中没有空格的目录,并在遇到类似问题时告知我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    是的,它在目录路径中不存在空格的本地计算机上工作正常,但我们觉得奇怪的是,我们的构建服务器在5.5 上的目录路径中能够有空格,而在6.2 中安装时却没有。 根据您的回复以及我在其他帖子中看到的内容,我们将尝试从我们的目录路径中删除空白。 我们原本希望不要这样做,因为它需要在我们的服务器上重新安装与其他程序交织在一起的应用程序。

    谢谢!
    -wes