This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我正在使用MSP430FF5659并使用CCS编译器版本:6.1 .1.0.0022万 进行开发。
编译期间是否可以集成静态代码分析工具lint / Misra C?
请引导我/说出您对此的想法。
或者让我知道TI的任何免费静态分析工具 ,这些工具可以 在编译CCS时使用?
谢谢!
Nitesh
Misra检查内置在TI MSP430编译器中。 有关详细信息,请参阅MSP430编译器手册。 在CCS中,右键单击项目名称,然后选择“显示生成设置”。 在出现的对话框中,在左侧目录树(如结构)中,浏览到Build | MSP430 Compiler | Advanced Options | MISRA-C:2004。
对于lint,请参阅 此论坛主题。
谢谢,此致,
-George
您好,George,
感谢您的建议,我启用MISRA C
我有疑问,一旦启用Misra C,我会收到大量警告,如果我想抑制下面的一些警告示例
说明 资源 路径 位置 类型
警告#1387-D:(Misra-C:2004 8.7)对象应在块范围内定义,前提是它们只能从单个函数中访问(变量"ti_SysBIOS_family_MSP4S_Timer_Object__table__C") .xdchelp /TI_RTOS_TEST1 line 3264 C/C++ problem
我必须在设置中执行的操作,我知道我们可以取消选中MISRA C启用复选框中的特定项目,
但除此之外,我们还可以以任何其他方式加以压制。
请提供指南,
如果您能在启用MISRA C时帮助您使用重要的复选框,我将不胜感激
提前感谢
Nitesh
遗憾的是,您在 本论坛主题中讨论了相同的问题。 总之,TI-RTOS代码不是MISRA清除代码。 在启用MISRA检查的情况下构建代码,同时在生成TI-RTOS代码时禁用这些MISRA检查,这是没有好方法的。 已提交TIRTOS-908条目以解决此问题。 我会让相关团队知道另一位客户遇到了此问题。
谢谢,此致,
-George
您好,George,
感谢您的更新,
那么我是否可以只对我的文件执行MISRA C检查?
请建议:
提前感谢。
Nitesh
Nitesh Patiyar77 说:那么我是否可以仅对我的文件执行MISRA C检查?[/QUOT]
很遗憾,不是 目前不是。
谢谢,此致,
-George
您好,George,
感谢您的回复,即使我们可以执行行检查,我的意思是我可以禁用MISRA检查的特定行/表达式?
提前感谢
Nitesh
以下是一个需要考虑的相关想法。 这在某些情况下不实际。 但在您的情况下,它可能很有效。
在C源代码中,在包含TI-RTOS头文件后,可以添加此pragma ...
#pragma check_MISRA ("全部")
这将启用MISRA检查该源文件的其余部分。
谢谢,此致,
-George
Nitesh Patiyar77 说:如何禁用MISRA检查?[/QUOT]
与CHECK_MISRA对应的#pragma为RESET_MISRA。 在命令行中,使用类似--check_Misra=none的命令。 请在 MSP430编译器手册中阅读有关这些功能的更多信息。
谢谢,此致,
-George