This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在优化CCS或IAR方面哪一项更好?

Guru**** 2535440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570073/ccs-which-is-better-in-optimization-ccs-or-iar

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI:

  我们有一项研究表明,IAR在20 % 优化方面比CCS更出色。 我没有进行比较。 但是,这是真的吗? 您是否进行过优化比较? 那么,对于软件/产品开发而言,使用IAR是否更好,因为它在优化方面比CCS表现更好?

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel Robregado 说:
    您是否进行过任何优化比较?[/QUOT]

    否。TI尚未发布TI ARM编译器和IAR ARM编译器之间的任何比较。  因此,您剩余的问题没有答案。

    谢谢,此致,

    -George