This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:上载/ Energia时CCS崩溃,导致上载草图时出现错误(&quot)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570007/ccs-msp432p401r-ccs-crashes-when-uploading-energia-gives-an-error-occurred-while-uploading-the-sketch

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部分: EnergiaCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是Windows 10笔记本电脑。 我运行了CCSv6和CCSv7。 我还尝试使用Energia将程序上载到主板。 我正在尝试使用CCS和Energia对MSP432P401R Launchpad进行编程。 虽然使用了其他人的电脑,但没有使用我的电脑,成功地对该板进行了编程。 当我尝试使用CCSv6或7 CCS对其进行编程时,它已崩溃,并且没有给出这样做的理由。 Energia也无法对该板进行编程;它只是告诉我"上传草图时出错",而没有更多信息。 欢迎为解决此问题提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William,

    目前在某些Windows 10机器上存在一个问题,在您启动调试会话时,ccstudio.exe将停止响应。  

    不久将发布一个修补程序来纠正此问题。  现在,您可以下载下面附带的zip文件并解压缩文件DeviceIdentifier.dll  重命名ccsv7\CCS_base\emulation\analysis\bin中的现有文件,然后将其替换为此文件。

    Energia也可能受到同一问题的影响,因为它使用一些相同的底层组件。  如果您在Energia内部执行搜索,您也可以尝试替换那里的dll,以查看是否可以解决该问题。

    不久将发布一个CCS更新,可以解决此问题,但现在更新的dll应该可以解决问题。

    此致,

    John

    e2e.ti.com/.../7875.DeviceIdentifier.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    官方更新已发布,现在可通过CCS Update Manager获得(帮助->检查更新)

    谢谢
    KI