This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:DSS:使用脚本将跳过计数属性分配给断点失败

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568716/ccs-tms570ls3137-dss-unsuccessful-in-assigning-skip-count-attribute-to-breakpoints-using-script

部件号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

很抱歉,如果DSS不是CCSv6的一部分,而是应该出现在另一个论坛中,我是这附近的新成员。  

我已经阅读了Wiki页面,该页面解释了如何在DSS中的javascript控件下设置断点,我认为我理解其中显示的内容,但我不断收到消息“找不到属性跳过计数”。  其他字段(例如名称和位置)似乎处理起来没有困难,但以下代码不能完成工作。

VAR bpProps = debugSession.breakpoint.createProperties(1);

bpProps.setString("Miscellaneous.Name","Breakpoint");//必须选择断点。
bpProps.setString("Hardware Configuration.Type.Location",0x0003F6A8);//断点PC地址
bpProps.setString("Debugger Response.Skip Count","200");
var brkPoint1 = debugSession.breakpoint.add(bpProps);//添加断点

有人能看到我偏离道路的位置吗? 我希望得到一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    bpProps.setString("Debugger Response.Skip Count","200");

    跳过计数是数字类型,而不是字符串。 请尝试以下操作:

    bpProps.setNumeric("Debugger Response.Skip Count",200);

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,KI! 您的解决方案解决了该问题,我可以在javascript控制下设置跳过计数。 谢谢!