请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他部件:HALCOGEN
大家好,
我的客户发现他无法强制链接器生成与堆栈内存排列相关的特殊符号。
这些符号是__stack_size和__stack_end (或者__TI_stack_size和__TI_stack_end–从我在网上找到的信息中可以很清楚地看出)。
根据SPNU151第6.1 .2节,链接程序应至少生成__stack_size,但不会... 有何想法?
他找到了一个解决方法:HALCoGen在sys_core.h中生成类似的宏(与符号表条目相反),因此他只使用这些宏。 但是,我有点不舒服的是,他不能强迫链接器做理论上应该做的事。
非常感谢您的帮助,
罗斯