请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我正在使用MSP430FR59xx ,并且 我有一个需要从RAM运行的功能。 在CCS中使用 TI编译器使用__attribute__((ramfunc)和IAR使用__ramfunc)可以非常轻松地启用此功能。 这 使用指定的链接程序文件部分,该部分已设置为在启动时处理将代码从FRAM复制到RAM,因此作为用户,这非常简单,而且对我来说已经完成了。
但是,我还需要在CCS中提供GCC的示例,并且我很难找到MSP430 GCC是否存在类似的功能。 您是否知道CCS中GCC编译器有类似的功能,以及如何启用它? 如果没有,您是否有任何建议,说明在使用GCC时如何最好地实施此功能?
此致,
Katie