This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:无法从controlSUITE导入HVPM_Sensorless _F2833x项目文件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568709/ccs-tmdshvmtrpfckit-cannot-import-hvpm_sensorless_f2833x-project-file-from-the-controlsuite

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从controlSUITE导入HVPM_Sensorless _F2833x项目文件,但未能导入。 消息是

我使用CCS 5.5 0.0.0077万。 此示例来自C:\TI\controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PFC_v 2.1。 是否有人知道答案?

此致,

八恶英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八恶英,

    不幸的是,图像未通过,因此未显示错误。 是否可以重新发送?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔
    很抱歉,我无法将图片放在帖子上。 消息为"请参阅下面的详细信息。
    错误:项目'HVPM_Sensorless _2833x'导入失败,因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"
    此致,
    八恶英
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八恶英,

    请对延误表示歉意。 我怀疑原始项目有问题。  

    我使用安装到C:\CCSUITE的最新controlSUITE,在我的5.5 中成功导入了相同的项目。 请检查所附的文件,看看是否可以成功地将其导入到您的环境中。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_Sensorless_5F00_2833x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    非常感谢您的帮助! 它可与计算机上的CCS 6.0 .1.0.004万 配合使用。 我不知道它为什么无法与CCS 5.5 .0.0.0077万 配合使用。 最新controlSUITE 3.4 ore.4是否存在任何兼容性问题?

    此致,

    八恶英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八恶英,

    我真的不认为存在不兼容性,因为我发送的项目是使用5.5 controlSUITE 3.4 导入CC3.24的,没有任何问题。4 您的5.5 中可能缺少某些东西或有些东西已损坏,但不幸的是,我无法从错误消息中准确地判断。

    无论如何,感谢您报告您的发现。

    此致,
    拉斐尔