This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:在TMS320F2.8379万D实验套件上运行代码时有时会出现故障

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569816/ccs-tms320f28379d-trouble-some-times-when-run-code-on-tms320f28379d-experiment-kit

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

C28xx_CPU1:停止目标CPU时出现故障:(错误-1138 @ 0x6)设备拒绝允许调试模式。 关闭并重新打开主板。 如果错误仍然存在,请确认配置和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .407.3)
C28xx_CPU1:错误:(错误-1141 @ 0x0)设备未响应请求。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .407.3)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:断开连接前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:无法写入0x0005F412@数据:未连接目标
在*((int *) 0x5F412)=0x000F [f2.8379万d_CPU1.gel:80]时
AT OnTargetConnect()

在我编辑代码和连续调试之间的一段时间内,我的代码运行正常,并在DSO上检查我的波形。

这件事正常地进行了3-4次,之后突然出现了错误按摩。我必须做“开关机”开关,这是实验套件上提供的。

请尽快为我提供上述解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaimin,

    上述描述感觉主板正进入某种不稳定状态。 您的代码是RAM还是闪存? 此外,您是否启用了看门狗?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的代码在RAM中运行。我禁用看门狗。实际上我正在使用查询表中的正弦PWM程序。