This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1110-CC1111:1111:使用CCS写入设备

Guru**** 2525320 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569593/ccs-cc1110-cc1111-writing-to-a-device-with-ccs

部件号:CC1110-CC1111</s>1111
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我现在 使用IAR IDE将程序写入闪存。

是否可以 使用CCS写入设备?

谢谢你

以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CCS和相关工具(UniFlash)不支持基于8051的设备。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,KI!

    以色列