This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:用于TI RTOS

Guru**** 2940070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569556/ccs-cc2640-for-ti-rtos

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

下面是ccs7中的错误。

未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
重新设置ISR

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
警告#1.0062万-D:未定义入口点符号"ResetISR"

内部错误:16.9 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_ARM_LTS.0\bin\armlnk.exe遇到未处理的异常

这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
“开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。 包括整个错误消息和
选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
(-PPC)。


>>编译失败
Makefile:142:目标'pin_sample.out的配方失败
Makefile:138:目标'All'的配方失败
gmake [1]:***[PIN_SAMPL.OUT ]错误1
gmake:***[All]错误2

如何解决此问题,请与我分享解决方案

此致

Nitin Kanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [报价用户="Nitin Kanani"]

    未定义的第一个引用
    文件中的符号
    ------------------- --------
    重新设置ISR

    错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
    警告#1.0062万-D:未定义入口点符号"ResetISR"

    [/引述]

    以下Wiki文章中记录了此错误:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Build_Errors_in_CCS#Error:_unresolved_symbols_remain

    但是,更大的问题是:

    [报价用户="Nitin Kanani"]

    内部错误:16.9 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_ARM_LTS.0\bin\armlnk.exe遇到未处理的异常

    这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
    支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

    升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

    在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
    “开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
    (-PPC)。

    [/引述]

    请按照上面的说明操作,并将整个错误消息和生成的*.pp文件发布到此线程。


    我会将此线程移到编译器论坛,那里的专家可以在链接器崩溃时为您提供最好的帮助

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这个...

    Nitin Kanani 说:
    内部错误:C:16.9 \ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_Kanani.0.LTS\bin\armlnk.exe遇到未处理的异常

    由于链接器失败,我们需要查看整个CCS项目,而不仅仅是一个.pp文件。  这将使我们能够重现问题并找到根本原因。  请参阅 此论坛帖子 ,了解如何提交您的项目。

    谢谢,此致,

    -George