This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:5.5 CDRAC多个宽限cfg文件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569685/ccs-ccsv5-5-multiple-grace-cfg-file

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,


我的主板有多个版本,引脚稍有不同,我想知道是否可以有多个配置文件作为宽限。

我尝试复制main.cfg,但当我尝试打开该文件时,出现异常:

org.eclipse.rtssc.xdctools.internal:无法找到包xconfig_main_xxxxx 

我可以交换文件,更改其名称,但如果有更好的选择,那就更好了。

此致

Wilfrid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfrid

    我对多个cfg文件进行了快速测试,并使其正常工作。

    这就是我所做的。

    我制作了我的main.cfg的副本,并将其命名为second.cfg

    在我的“发行”项目配置中,我排除了second.cfg

    在我的“调试”项目配置中,我排除了main.cfg

    当我生成每个项目配置时,它们使用适合我的.cfg文件

    我拍摄了一个显示it.e2e.ti.com/.../2017_2D00_01_2D00_24_5F00_12h50_5F00_07.mp4的快速视频

    如果我要这样做,我可能会复制我的调试配置。  您可以通过转到"项目"->"构建配置"->"管理"来执行此操作。  然后单击“新建”按钮,它将允许您创建一个新的配置并基于现有配置。

    如果您遵循的步骤与我的步骤类似,但您遇到了该错误,那么我可能需要聘请Grace专家。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助,

    事实上,在grace cfg文件名中,特殊字符(如空格和下划线)存在一些问题。
    "second.cfg"正常,但"main 3916_1.cfg"显然不正确。

    此致,

    Wilfrid