请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
使用CCS版本5.4。 当程序exe超过3万字节并被激活时,“run / debug”将显示以下消息:
"在/tmp/TI_MKLIBSF5oIb/SRC/COPY_ZERO_INIT.c中找不到源文件"
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。 "
并立即运行程序。 如何针对3万字节的较大程序进行调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
使用CCS版本5.4。 当程序exe超过3万字节并被激活时,“run / debug”将显示以下消息:
"在/tmp/TI_MKLIBSF5oIb/SRC/COPY_ZERO_INIT.c中找不到源文件"
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。 "
并立即运行程序。 如何针对3万字节的较大程序进行调试?
您好,
找到源文件Massimo Di Tommaso 说:"无法在/tmp/TI_MKLIBSF5oIb/SRC/copy_zero_init.c"
此消息告诉您,目标已在运行时支持库中的某个位置停止。调试器无法找到源代码行调试的源文件,因此会出现该消息。 我们确实随附了运行时支持库的源代码。 您需要先将其解压缩。 它位于编译器目录的./lib/rtssrc.zip中。 解压缩后,您可以使用编辑器中的按钮浏览到源文件
Massimo Di Tommaso 说:如何调试3万字节的较大程序?[/QUOT]
这部分我没有答案。 这可能是内存分配问题。 如果没有更多的信息(测试案例,使用的设备等),很难提供任何具体建议
KI