请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3200-LAUNCHXL 主题中讨论的其他部件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
最初,我正在研究 MQTT_client示例, 并设法按我想要的方式对其进行自定义。 目前,我 正在尝试将 CC3200 SmartPlug代码与 MQTT_client结合起来,但我遇到了一些编译问题。
合规者正在生成这些错误,我不太确定如何处理。
| 说明 | 资源 | 位置 |
| #20标识符"size_t"未定义 | ccsproject | 线路xxx,外部位置:xxx |
| #20标识符"tBoolean"未定义 | ccsproject | 线路xxx,外部位置:xxx |
我在主要文件c中包括了以下内容,但问题仍然存在。
包含"OSI.h"
包括"UART.h"
请提供建议。谢谢