This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:启动ROM在表中访问问题

Guru**** 2525260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569463/ccs-tms320f28377s-boot-rom-sin-table-acces-problem

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生  

我在内存浏览器中看不到启动ROM表。而且我在标头中找不到.map文件。在参考文档中您提到的类似  

"启动ROM符号及其地址可以在随附的.MAP文件中找到
已释放引导ROM源代码和标头代码。 在.map文件中,找到"Global Symbols"(全局符号)类别
获取启动ROM符号和地址的列表。"

我需要帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    leela Prasad gullipalli 说:
    我在内存浏览器中看不到启动ROM表。而且我在标题中找不到.map文件。在参考文档中,您提到的类似 [/QUOT]

    成功生成项目后,您可以在项目的“调试”文件夹下找到映射文件。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么在引导ROM的指定地址中看不到sin表
    您能否告诉地址中的sin表位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复我,tms320f2.8377万s中提供了sin表