This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:使用6.0 504.2 内置更新过程将TI仿真器更新为CCS.CCS?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569132/ccs-launchxl-cc2650-update-ti-emulators-to-6-0-504-2-using-ccs-built-in-update-procedure

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在同事的Windows 7 SP2 PC上安装全新的CCSv7。 内置的TI仿真器为6.0 .504.1 版。

根据XDS仿真软件包,最新版本为6.0 .504.2 ,并且它还声明不首选手动安装;我应首先尝试通过 CCS内置更新过程进行更新。  

所以我执行了"帮助">"检查新更新",但没有发现任何要更新的内容。

然后我执行了"帮助">"安装新软件"。 有3个“TI仿真器更新”项目可用,其中两个是6.0 .504.2 版本。

我检查了这两个项目并单击"下一步",然后收到此错误:

结果是这两个6.0 .504.2 更新适用于Linux和Mac OS X平台,而不是Windows。

这是否意味着我只能手动将 TI仿真器更新为6.0 .504.2 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    >>这是否意味着我只能手动将TI仿真器更新为6.0 .504.2 ?
    是的。 不幸的是,这有点令人困惑。 由于一些6.0 10问题难以在TI内部重现,因此上周从更新服务器中提取了504.2。 发现了这些问题,该软件包不久将重新发布,版本号为6.0 .504.3。

    6.0 .504.1 和6.0 .504.2 之间的增量用于解决某些跟踪问题,这些问题仅在TI仿真器组件应用于较早版本的时才会出现。 因此,在6.0 7中使用CCSv. 504.1 绝对没有问题。

    >>有3个“TI仿真器更新”项目可用,其中两个是版本6.0 .504.2。
    您可以通过选中"详细信息"框下的复选框来选择显示的内容。 查看下页的第3节:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    请对混淆表示歉意,
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我主要关心 的是CC2650 LaunchPad上的XDS110固件版本。 请参阅 我先前的问题

    我的CC2650 LaunchPad是三周前从Digikey购买的。 我不知道为什么它附带较旧的固件版本。 我们已经额外订购了两套设备,这两套设备将于本周送达; 我想我最好在连接至CCS之前手动更新固件。 如果6.0 .504.1 中的firmware.bin文件与6.0 .504.2 相同,我可以接受 。