This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:连接到目标时出错

Guru**** 2525300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569331/ccs-tms320c6657-error-connecting-to-the-target

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

我在连接目标时遇到问题。 我从C6657评估模块附带的CD安装了CCSv5。 我按照用户指南中的说明安装CCS软件,相关驱动程序和仿真软件包。  在Windows上,我检查了设备管理器,并且已安装了xds100v1。

在BIOS-MCSDK"入门指南"中,在“使用JTAG加载应用程序”部分下,我一直执行到步骤9的步骤,当我单击“连接目标”时,我从CCS调试角度得到了以下错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。
(仿真软件包5.0 .838.0)

请问,如何解决此目标连接错误问题?

谢谢!