This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:最小均方形系统标识(幅度和相位响应)

Guru**** 2525300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565810/ccs-least-mean-square-system-identification-magnitude-and-phase-response

工具/软件:Code Composer Studio

MATLAB和中绘制的输入系数幅度和相位响应的结果  这是从CCS生成并在MATLAB中绘制的输出系数幅度和相反应    有人能解释一下当幅度相同时,输出相反应为什么会有如此大的不同。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>这是CCS生成并在MATLAB中绘制的输出系数幅度和相反应
    鉴于CCS本身没有信号发生器,我假定您是在代码中生成信号发生器。

    >>有人能解释一下当量值相同时,输出相反应为什么会有如此大的不同吗?
    此问题的答案完全取决于您正在使用的LMS算法实施,只需查看图表,就不会很有成效地发现任何错误。 总之,我认为这个论坛不是最适合这个问题的论坛,而是一个DSP过滤器/数学论坛或教学课程。

    ——干杯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,是的 , 您的假设是正确的。我们 在CCS中编写一个代码 以生成 伪随机噪声。 我 也在其他论坛上发布了这一问题,并等待他们的回答。 您能否猜测或给出任何导致此问题的提示。 当我们在 记事本中读取系数文件时,我们发现两个文件的输入/输出 值几乎相等。