This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4372:AM4372 -客户在现有产品上使用较旧版本的CCS,希望该装置和EMU引脚能够正常工作

Guru**** 2525290 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564960/ccs-am4372-am4372---customer-uses-an-older-version-of-ccs-on-existing-product-and-was-hoping-that-will-work-of-this-unit-emu-pins

部件号:AM4372

工具/软件:Code Composer Studio

您好,支持团队

 

我的客户有几个关于CCS和使用EMU PIN进行调试的问题

 

 

1)我们目前将Code Composer Studio Platinum 3.3 与一起使用

Spectrum Digital XDS510 USB POD,用于另一个项目。     会这样做的

软件/硬件组合是否适合AM4372开发和生产安装?

 

2)我们的评估板除了连接EMU0和EMU1信号外,还连接了

通常的JTAG信号。   这两个emus是否足以支持某些人

调试类型?   AM4372的鸸鹋远远不止两颗。

 

谢谢

 

Jeff Coletti

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    1)不支持。对AM437x设备的支持在5.4 或5.5 中有所开始。
    2) EMU0和EMU1用于基本功能。 附加EMU引脚可用于执行完整的核心和系统引脚跟踪,前提是它们按照以下参考中提及的指南进行布线。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide

    有关引脚跟踪的详细信息,请检查以下短片:

    https://youtu.be/G3noymHTvGI

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rafael,还有一个问题是Spectrum Digital XDS510 USB Pod是否可与AM4372配合使用,还是他需要另一个USB Pod?

    再次感谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    XDS510USB适合于Cortex A9的基本调试,但不能可靠地用于PRU。 对IT的支持已有多年未激活,以支持更新的技术,如XDS200。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael

    客户还提出了一个与POD相关的问题,他们在亚洲和新泽西州都有许多测试机构,

    使用最新的Spectrum Digital Pod升级我们的所有电台既昂贵又麻烦。

     

    如果我将Code Composer更新到最新版本,您能否确认我可以将旧的XDS510USB用于AM4372用于例行制造任务,如映像安装和功能测试。

     

    请注意,我提议的入门级AM4372不支持PRU。

     

    如有必要,我们可以为软件开发人员购买一个新的POD,用于电路调试。

    他们能否使用现有 的XDS510USB

    此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    我刚刚测试了CCDS510USB,并且能够使用我的频谱数字7.0 将大量代码(16 MB)加载到我的AM473x IDK板上,但在最后尝试运行main()时显示了一个非严重错误-请检查所附的视频。

    因此,对于这种基本的代码加载,它应该起作用-我不能完全放心地说,因为它取决于与电路和PCB设计相关的许多其他因素。

    此致,

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_01_2D00_23_5F00_10h50_5F00_13.mp4