This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:关于TI CCS编译器验证报告(功能安全应用IEC 6.1508万,EN 5.0128万...所需)

Guru**** 2550180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569303/ccs-what-about-ti-ccs-compiler-validation-report-needed-for-functional-safety-application-iec-61508-en-50128

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

签出后,TI CCS 7或6似乎是我开发所需应用的最佳工具。 但我的应用程序需要经过验证的工具,其中编译器被称为T3类工具(根据EN 5.0128万)。

您是否知道某些TI工具是否存在验证报告(适用于EN5.0128万)? 如果是,是哪个版本?

此外,访问该报告通常涉及一些价格。 当我们谈论完整的CCS链时,您是否知道这是什么?


谢谢!

Igor