This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BeagleBoard-X15:CCS许可证与Keil

Guru**** 2529080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569016/ccs-beagleboard-x15-ccs-license-versus-keil

部件号:BeagleBoard-X15

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想知道我是否需要一个CCS付费许可证版本,以便与主板一起使用。 而且,Keil和CCS之间更可取的是什么。 有人说,CCS许可证与Keil相比成本很高,将来迁移到其他控制器很困难。 任何建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道我是否需要CCS付费许可证版本才能与主板一起使用。 [/QUOT]您不再需要支付CCS许可证费用。

    使用CCS 7,无需许可证。

    对于CCS 4,5或6完整许可证文件,现在免费提供-请访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Licensing_-_CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! OpenCV代码是否可以与CCS一起使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Sitara论坛中的团队可能能够更好地回答OpenCV相关问题。 我在这里找到了一个Wiki主题,其中包含有关TI器件OpenCV支持的更多信息: processors.wiki.ti.com/.../OpenCV

    此致,
    John