This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-BUCKCONV: XDS工具

Guru**** 2528720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569101/ccs-boostxl-buckconv-xds-tool

部件号:BOOSTXL-BUCKCONV

工具/软件:Code Composer Studio

我想编译   代码编辑器工作室6.2 .0中的开箱即用演示(Buck-VMC_F2.8069万M)示例。 但调试后出现了错误。 此项目是使用 当前未安装3.31 .0.22 的XDC工具版本创建的。 请安装此版本的XDC工具。 请问我在哪里可以找到3.31 .0.22 XDC工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raheel,

    您可以从以下网址下载: software-dl.ti.com/.../
    其次,还要检查这些帖子(如果您感兴趣):
    e2e.ti.com/.../207.8885万
    e2e.ti.com/.../208.4145万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gautam

            感谢您的回复,但我在软件链接中未找到XDC工具3.31。0.22。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheel Alam 说:
    感谢您的回复,但我在软件链接中未找到XDC工具3.31。0.22。[/QUOT]

    高于3.31 .0.22 版本的任何内容都适合您。

    此致,

    Gautam