工具/软件:Code Composer Studio
现在,我们的程序可以在调试和释放模式下运行,但当我们将它下载到芯片中时,它无法运行。 为什么会发生这种情况? 是因为我没有部署什么? 或者是硬件问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
现在,我们的程序可以在调试和释放模式下运行,但当我们将它下载到芯片中时,它无法运行。 为什么会发生这种情况? 是因为我没有部署什么? 或者是硬件问题。
[引用user="long gao ] 1.如果我有一个硬件可以正常运行程序,但其他硬件无法正常运行,这是否意味着问题属于硬件? [/引述]
假设所有其他内容相同(完全相同的CCS版本,使用相同的凝胶文件,相同的CCS设置,相同的程序等),然后是, 所有迹象都表明存在某种硬件问题。
2.我有一个硬件问题,当我通过xds100v3下载它时,它很快就会运行,为什么会发生这种情况?
请注意,加载程序时CCS调试器的默认行为是:
-加载程序
-将程序计数器设置到入口点(通常为cint00)
自动运行到main (可以在调试器选项中关闭此选项)
如果有主程序,程序将在该处停止。 如果没有main,或者无法到达main,则目标将继续运行,除非它遇到其它一些停止点。
谢谢
KI