工具/软件:Code Composer Studio
德拉斯,
我发现在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProgramModelUart_GuiComposer上有一个Wiki页面介绍了如何使用UART监视器进行调试
我的代码,在launchpadXL-F2.8069万M EVM上运行,可从上面的链接下载。 但使用此解决方案后,我无法获得预期的调试结果,请您对此提供帮助吗?
下面是我所做的工作:
1.我确信 我的launchpadxL-F2.8069万M是好的,因为我可以在运行lauchpad演示代码后从UART端口获取数据。
2.将c28_UART_MONITOR代码下载到此EVM。
3.我在CCXML文件中添加了UART接口,端口:COM4,波特率:9600,这是因为我看到固件中的波特率设置为9600。
4.单击'Test connection'(测试连接)按钮,我收到消息“[Start: UARTConnection_0] Execute the command: The Diagnostic Command is not defined in the connection properties"([开始:UARTConnection_0]执行命令:连接属性中未定义诊断命令)”
我认为在这一步中我无法获得正确的消息。
5.启动以上CCXML文件,我无法通过UART端口看到变量"error_counter"。 请参见下图。
6.我使用的是6.1 的版本