This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:导入项目时出错

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568697/ccs-getting-error-while-importing-project

工具/软件:Code Composer Studio

我从第三方获得了CCS项目。 当我在CCS6中导入此项目时,我收到此错误。

我尝试通过App Center安装最新的C2000编译器,但仍然收到相同的错误。

我需要做什么来解决此问题?

此致,

Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,

    您已步入正轨;但是,我想确定您通过App Center实际安装了什么。

    是否可以转至菜单窗口-->首选项-->代码编辑器工作室-->构建-->编译器并查看列表中是否有编译器16.9 或16.12 ? 这对于允许导入项目至关重要。

    否则,获取示例项目的副本并了解其他可能出现的问题将会很有趣。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    谢谢。 我安装了最新版本,显示16.12。 是这个问题吗?

    如何解决此问题?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,

    我刚刚知道下面有一个很棒的Wiki网页。 请查看详细说明,在"解决方案"部分中,有一些步骤可解决您遇到的问题。

    processors.wiki.ti.com/.../Importing_CCS_Projects

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉斐尔。 这很有帮助。 我卸载最新的更新,然后安装16.9 Tm1版本。  之后,当我尝试导入项目时,我现在收到不同编译器版本(v 16.6 )的错误。

    我想知道它怎么能有多个版本。 另外,我在TI编译更新列表中找不到v 16.6。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek,

    在这种情况下,问题是相同的-特定CCS中缺少编译器定义。

    我的最佳猜测是,该项目有多个使用不同编译器的构建配置(调试/发布)。

    有趣的是,我在“安装新软件”列表中找到了16.6 编译器。 只需确保复选框与下面显示的内容匹配即可。  

    如果您已经安装了16.9 .x,我怀疑您必须像以前使用16.12 那样执行卸载/重新安装的过程。  

    为了解决这个问题,我提交了增强版CCSEIDE-3034。

    我对这些麻烦表示歉意,

    拉斐尔

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 我能够安装所有必需的更新并导入项目。 感谢您提交增强功能。 真的很需要:-)。