This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:如何在项目规范中使用特定的coreSDK版本

Guru**** 2525310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568654/ccs-launchxl-cc1310-how-to-use-the-specific-coresdk-version-in-project-spec

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在使用项目规范来构建CC13x0项目。 我们希望在项目中使用特定的coreSDK版本。 对于xdctools版本,我们使用以下语法来指定

<Property name="xdcToolsVersion" 3.32 01.22 "/>

如何在项目规范中指定coreSDK版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

    您的意思是coreSDK还是SimpleLink SDK? coreSDK始终是完整的SimpleLink SDK的一部分,然后在项目规范中可以引用SimpleLink SDK。

    <property name="products" value="com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK"/>
    <Property name="xdcToolsVersion" value="3_32_01_22_core"/>

    我将检查如何引用SimpleLink SDK的特定版本。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    我刚刚发现我们可以使用项目规范中的以下语句来指定coreSDK版本。 它对我们很有作用

    <property name="products" value="com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK:3.10 .00.02_eng"/>