This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-Kit:我应该在资源管理器中选择什么资源来支持此工具包?

Guru**** 2528720 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568687/ccs-drv8312-c2-kit-what-resource-should-i-select-in-resource-explorer-to-support-this-kit

部件号:DRV8312-C2-Kit
主题中讨论的其他部件:controlSUITEDRV8312INSTASPIN-BLDC

工具/软件:Code Composer Studio

我想尝试重新刷新我的套件附带的CC2803X控制卡,以使用“InstaSPIN-BLDC/GUI-DRV8312_v104”,因此我尝试按照CCS入门视频操作。  很遗憾,我在套件和主板列表中找不到我的套件。  我也找不到任何看似正确的东西。  要将CCS7配置为能够刷新我的控制卡,我需要执行什么操作?

套件已启动并正常运行,因为我可以使用套件随附的DRV8312GUIv5.exe旋转电机。  所以我相信所有的驱动程序和软件都已经安装好了,我对如何将CCS配置为识别并与我的套件对话感到很不满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    新的资源管理器中没有适用于C2000的特定目标内容。 您可以使用资源管理器经典(查看->资源管理器经典)浏览controlSUITE (支持您的设备)附带的示例和文档: www.ti.com/.../controlsuite

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的快速响应!  我尝试使用“View->Resource Explorer Classic”。  我浏览到“controlSUITE->开发工具->电机->具有DRV8312和Piccolo MCU的三相BLDC电机套件->示例项目-> InstaSPIN-BLDC”。  我成功地将项目导入到CCS中,然后毫无错误地构建了它。  下一步"调试器配置"就是我现在陷入困境的地方。  我尝试了所有可用的XDS100组合,但当我尝试"调试导入的项目"时,我收到错误消息"连接到目标时出错"。  它的作用好像我没有选择正确的调试接口。

    我认为我唯一需要的连接是连接PC和CC2803x控制器卡的USB电缆。


    如果您对此问题有任何其他见解,请告诉我。

    谢谢!

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为Connection是XDS100v1,而该设备是F2.8035万变体。 使用"Test Connection"(测试连接)选项时,测试结果是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    运行“测试连接”时,会得到以下输出:

    [开始:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\Christ~1\AppData\Local\TEXASI~1\
       CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。

    软打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-151'(0xffffff69)。
    标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

    解释如下:
    连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
    XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
    使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
    用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。

    [结束:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0]

    然后,我尝试按照建议运行xds100serial命令行实用程序,它报告在系统上未找到XDS100仿真器。

    这令人困惑,因为我的设备管理器在“通用串行总线控制器”部分清楚地显示了“TI XDS100通道A”和“TI XDS100通道B”。  当我拔下USB电缆时,TI XDS设备会消失,当我重新插入电缆时,TI XDS设备会恢复。

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您正在使用板载调试器。 是否已插入控制卡上的mini-USB接口? 我认为卡上可能会有一些DIP开关,指示您正在使用的调试探头(板载或外部)。 您可能需要检查。 抱歉,我无法提供太多具体帮助-我没有要确认的目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的帮助。  我做了一些探索,虽然我在任何地方都找不到清晰的记录,但似乎需要将S3设置为向下位置,以便调试器与处理器正确连接和通信。  即使在我发现了这一点之后,连接仍然存在很大的不稳定,GUI界面使用的调试器和串行连接都是如此。

    因此,我决定在运行Windows 10的HP笔记本电脑上切换齿轮并安装所有内容。  到目前为止,我一直在尝试在我的Macbook Pro上的VMware Fusion下运行Windows 7。  有时我会遇到这样的情况:某些调试器/硬件平台在我的标准VM操作模式下难以可靠地工作。

    在我的本机Windows 10计算机上安装了所有内容,并确保S3处于关闭位置后,调试器连接和下载完美。  另外,GUI应用程序还可以在调试器运行时工作。  在我的虚拟机配置下,我永远无法达到这种程度。

    因此,我只需将这一条写下来,因为在VMware托管的操作系统下运行时,另一个配置将无法可靠地工作。

    再次感谢您的帮助。

    Chris。