This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:XDS110能量追踪标头

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568821/ccs-rm48l952-xds110-energy-trace-header

部件号:RM48L952
主题中讨论的其他部件: ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我的客户希望确定其设计中使用的RM48L952的功耗,并询问帮助解决此问题的工具。

 XDS110调试探头表示EnergyTrace HDR将在未来推出。

您能告诉我什么时候推出,以及RM48Lxxx系列的CCS支持吗

非常感谢
Bob Bacon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

    我们距离推出EnergyTrace HDR Add-in还有2到3个月的时间。  目前,它仅为基于Cortex M的设备启用,而不是基于Cortex R的设备(如RM48L952)启用。

    对于目前存在的RM48L952的CCS生成/调试支持。  

    此致,

    John