This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是否可以将2407设备添加到CCS 6.1 .3?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568774/ccs-possible-to-add-2407-device-to-ccs-6-1-3

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正尝试将我的项目整合 到CCS6中。 是否可以将旧 的TMS320F2407项目从3.3 添加到CCS6以及如何添加。 我在ccsXML中找不到要导入的3.3 文件。

谢谢你

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    3.3 以外的任何CCS版本都不支持F24x。 抱歉。

    KI