This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:无法设置BOME-DRV8711固件

Guru**** 2530980 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568531/ccs-tms320f28377s-cannot-setup-the-boost-drv8711-firmware

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:BOLP-DRV8711MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在尝试按照用户指南中的说明导入项目时收到以下错误信息

请参阅以下详细信息。
错误:项目'BOUP-DRV8711_FIRMWARRCOL'的导入失败1.1 ,因为其编译器定义不可用。 该项目似乎不是'CCS项目'。 请尝试通过'常规>现有项目到工作区'向导导入。

当我尝试通过 Code Composer Studio-->CCS Project导入时,会出现上述错误

当我通过 “常规”-->“现有项目”导入它时 ,我收到以下错误。

 请使用Code Composer Studio > CCS项目向导导入项目1.1 '。

是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此增压器包的用户指南说明使用MSP430G2553 Launchpad,但您的帖子中提到TMS320F2.8377万S部件号。

    因此,您需要使用此Launchpad来正确遵循说明。

    该错误消息是由于您的CCS安装可能只具有F28x编译器这一事实导致的,因此由于缺少MSP430编译器,无法导入基本项目。  

    要解决此问题,您需要安装MSP430器件的器件支持。请查看以下页面的3.1 部分:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Updating_CCSv6 

    您使用的是哪个版本的CCS?

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是CCS版本6和编译器版本16.6