This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:如何获取7.4 编译器v版本?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568698/ccs-tms320c6713b-how-to-get-c6000-compiler-v7-4-19

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行CCS版本:6.1 .3.0.0033万 和6713的构建代码。 编译器版本C6000 7.4 20在运行时挂起。 是否有办法专门下载适用于其他安装的7.4 Tm19? 我们的其中一个座位安装了7.4 16,我们想将其更新为7.4 19。

谢谢!

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用帮助->安装新软件,则可以选择要安装的特定编译器版本。 在"使用"列表框中选择"代码生成工具更新",并确保未勾选"仅显示可用软件的最新版本":

    在已经安装了7.4 20的机器上,您首先必须欺骗Eclipse卸载7.4 20,然后才能安装7.4 19 -请参阅 安装旧版本