This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:7.0 定位失败

Guru**** 2532850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568685/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs7-0-locating-failed

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

问候...

CCS 7.0 设置基于以下发行说明:

所有这些都符合发行说明。 没问题。

尝试编译和加载:

结果是:

Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。

Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。

Cortex_M3_0:读取寄存器未知寄存器时出错:(错误-2030 @ 0x0)尝试访问未知或无效寄存器。 确认注册有效且可访问,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .504.1)

有人请您给我一些亮光吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图不知何故消失了:

    1.要编译的项目:

    CCS设置:

    全部基于CC2640r2发行说明。

    我错过了什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是CCS设置。

    以下是该项目:

    PC平台:

    Win7 Enterprise 64位操作系统SP1。

    希望这有所帮助。

    谢谢。