This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Ubuntu Linux 16.0 中安装CCS 7时出错.................4.

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567913/ccs-error-installing-ccs-7-in-ubuntu-linux-16-0-4

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在Ubuntu 16.0 中安装CCS 7.0 4,但遇到了附加的错误。请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    能否从ccsv7压缩install_logs文件夹并在此处发布? 如果您使用的是Web安装程序,您可能希望下载脱机安装程序并使用它,可能是因为您遇到了下载问题,但没有日志很难辨别。 再次尝试安装之前,请确保删除了ccsv7的内容。  

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    感谢您的回复。我正在附加压缩日志。我 也在尝试脱机模式。希望它能正常工作。


    此致,

    Markae2e.ti.com/.../2185.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marka:

    正如我所怀疑的,您在下载所有组件时读取了超时错误。 您应该能够从脱机安装程序进行安装。 尝试安装时,请确保ccsv7文件夹中没有文件。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:


    我尝试脱机安装,运行良好。非常感谢。


    此致,

    Marka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的了解! 谢谢。