This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:某些文件名导致Build无法识别对内部函数的调用

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568427/ccs-msp432p401r-certain-file-names-cause-build-to-not-recognize-calls-to-the-functions-inside

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我在MSP432项目中看到了一个奇怪的现象。 我为我的.c/.h文件选择的某些文件名将导致生成将对这些文件中的函数的每个调用标记为隐式声明警告。 在检查可能导致此问题的所有内容后,我将这些文件的名称更改为其他内容,所有这些警告都消失了。

我想知道MSP432编译器或Code Composer中是否存在错误,或者是否有某些文件名可以保留。 我看到的四个文件名是"Systick.c/Systick.h"和"UART.c/UART.h",这是一个简单的解决方法,但我想知道是否有人看到了这种情况,以及这可能是什么原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为.c/.h文件选择的某些文件名将导致构建将对这些文件中的函数的每个调用标记为隐式声明警告。 [/引述]

    您是否可以分享一个测试案例,我们可以使用该案例重现该行为?  您使用的是哪个版本的CCS?