Other Parts Discussed in Thread: ADS8329
主题中讨论的其他部件:controlSUITE, ADS8329
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我仍然对C28xxx FastRTS-Library有问题。
我已将源文件(如sin_F32.asm cos_F32.asm sqrt_F32.asm)直接复制到我的项目src目录。
我这样做是为了能够在程序启动后将这些功能复制到RAM中。
所有这些asemmbler文件都被转换 为目标文件,但与sin和cos函数仍有冲突。
通过CCS6编译,我收到了如下错误消息:
#1.0056万重新定义符号"_cos":首先在"<Whole程序>"中定义;在"./src/cos_F32.obj"中重新定义
#1.0056万符号"_sin"重新定义:首先在"<整个程序>"中定义;在"./src/sin_F32.obj"中重新定义
但目前所有其他文件/功能都正常工作(例如sqrt_F32.asm)
这可能是什么原因? 我尝试了几个编译器开关,但没有成功。
或者,如何用sin_F32.asm和cos_F32.asm中的快速替换函数替换库函数?
BR Ralf