This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU100V2U-14T:测试

Guru**** 2916070 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568476/ccs-tmdsemu100v2u-14t-testing

部件号:TMDSEMU100V2U-14T

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我正在尝试使用 TMDSEMU100V2U-14T对TMS320F2811进行编程。 IDE是CCS v7。

我尝试了测试连接,出现以下信息:

[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\prakashd\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库的构建日期为'EC 92016'。
库的构建时间是'13:48:53'。
库软件包版本为6.0 .504.1。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR指令路径长度测试失败。
JTAG IR指令扫描路径卡在零位。

JTAG DR旁路路径长度测试失败。
JTAG DR旁路扫描路径卡在零位。

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
测试1字0:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字1:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字2:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字3:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字4:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字5:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字6:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字7:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:1,跳过:0,失败:1
使用0x0万执行测试。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG IR完整性扫描测试失败。

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
测试1字0:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字1:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字2:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字3:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字4:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字5:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字6:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
测试1字7:扫描0xFFFFFFFF并扫描0x0万。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:1,跳过:0,失败:1
使用0x0万执行测试。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

JTAG DR完整性扫描测试失败。

[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

您能告诉我可能会出现什么错误吗?