This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:具有4K屏幕的CCS V7

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568378/ccs-ccs-v7-with-4k-screen

工具/软件:Code Composer Studio

是否有办法使CCS v7中的工具栏图标变大? 我在另一个线程中读到,您无法在v6中执行此操作,v7应该可以解决此问题。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    我们公认在4K方面落后。

    下面是在4K屏幕上CCSv6旁边CCSv7的一段快照。  CCSv6位于右侧,您可以看到图标超出了微小的范围。  左侧的CCSv7有正常大小的图标。  我将这里的图标大小与内置的Microsoft应用程序进行了比较,它们看起来是相同的。  您是否在v7中看到了小图标?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说的没错...他们现在更大了...奇怪的是当我打开V6时,他们的尺寸和V7一样...所以我欺骗了我...有些v7更新也更新了我的v6 ... 我想我忘了它们有多小...但是当我看到你的照片时我记得它们是超级小的...

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是,您的v6按钮变大了。 对Eclipse平台(和SWT)本身进行了更改,修复了此问题,因此CCSv6仍应显示微小的16x16图标。 这真的很奇怪(但幸运),您的v6显示的是较大的。

    7.0 仍有一些有关4K的问题,即将发布的7.1 版本将解决我们目前了解的问题,但我希望更多信息会被披露。 我们的自动测试不会解决此类问题。 我们真正看到它们的唯一途径是通过我们现在正在进行的实际使用。

    此致,
    John