请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试将缓冲区数据(字符类型)复制到整数类型(uint8_t)的变量。
假设我有1个Buffer BUFTYPE txBufmesdata2[]="78" ,此处78存储或接收 为char类型。
我想将该78复制到变量中,例如 H (int type)。 我收到与类型不兼容的错误。
您是否可以建议任何替代方法或方法来复制数据。