This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5505EZDSP:使用Code Composer Studio 7设置eZdsp

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568116/tmdx5505ezdsp-ezdsp-setup-using-code-composer-studio-7

部件号:TMDX5505EZDSP

您好,

我正在使用C5505 eZdsp USB记忆棒开发工具与CCS版本7。 遗憾的是,我可以在线找到的所有设置设备的信息都使用版本4或5,但不能在Windows 10 (我正在使用)上运行。 因此,这些教程没有什么帮助。

是否有人可以让我参考一个使用最新版本CCS的分步指南来运行示例? 此时我甚至无法连接到设备,并且对产品缺乏支持感到非常沮丧。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后续...

    我可以设置目标配置,但使用简单的示例程序时仍然遇到问题。 当我试图建立一个“Hello world”程序时,我无法建立。 希望我可以显示屏幕快照,但请参阅下面的编译器输出。 有什么想法吗?


    ****配置构建调试项目test1 ****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
    '生成文件:../hello.c'
    '调用:C5500编译器'
    "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/C5500_proc.1/bin/cl55" 4.4 -v5505 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/C5500_proc.1/include" 4.4 --define=vc5505 --display_error_number --diag_guard_guide=hello.
    '完成的建筑:../hello.c'
    ''
    '正在构建目标:test1.out '
    '调用:C5500链接器'
    “c:/ti/ccsv7/tools/compiler/C5500_vwarning=225 4.4 --ptrdiff_size=16 -z -m"memory_model=large -g --define=vc5505 --display_error_number --diag_warning=225 --ptrdiff_size=16 -z -m -m"-mstack_1.map"-stack_l_lip_gu_l_l_--vf_------/cracki_-------------v_lip_l_-------------/cr_----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 4.4
    链接>
    "../CVC5505.cmd",第73行:错误#1.0099万-D:程序不适合可用

    >>编译失败
    内存。对齐/阻止区域".text"大小的放置失败
    Makefile:141:目标'test1.out’的配方失败
    0x4071第0页。 可用内存范围:
    DARAM1 大小:0x2000 未使用:0x2000 最大孔:0x2000
    错误#1.001万:链接期间遇到错误;未生成"test1.out
    gmake [1]:***[test1.out错误1
    gmake:***[All]错误2
    Makefile:137:目标'All'的配方失败

    ****构建已完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将主题移至CCS E2E论坛部分。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    控制台I/O (printf,scanf,sprintf等)例程非常占用内存,因此不适合C5500设备的单个分段。

    但是,您可以在链接器.cmd文件中组合多个部分,如下面链接的4.4 部分所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔