This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5335:出现堆栈溢出错误("

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565693/ccs-msp430f5335-stack-overflow-error-has-occurred

部件号:MSP430F5335

工具/软件:Code Composer Studio

我会看到这些对话框,并尝试执行堆栈使用情况分析。

以及这个错误

这在CCS7和6.2 上都会发生。 下面是日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在尝试对任何项目使用"堆栈使用情况"视图时,是否收到此错误? 还是特定于特定的?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,我仅在尝试对我的项目使用堆栈时收到错误。 我在完全不同的文件夹(而不是项目文件夹)中有一个自定义操作系统,要让系统进行编译,我向项目添加一个SIM链接。 这是否可能存在递归问题? 是否有更好的方法让CCS从完全不同的文件夹编译文件? 我不想像库一样运行它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请任何人帮助