This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:使用CCSv6和Simulink与C2000 (F2.8335万)处理器交互

Guru**** 2532350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568058/ccs-tms320f28335-interacting-with-c2000-f28335-processor-using-ccsv6-and-simulink

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  
完成C2000支持软件包安装后, 当我  在MATLAB命令窗口中提示ccsboardinfo时,显示错误显示“Cannot start CCS application (无法启动CCS应用程序)”(COM错误ID:0x8004.0154万)。 验证是否已安装和配置CCS软件
正确地。"
然后我尝试  打开GUI窗口的xmakefile。 但配置弹出窗口中没有ti_CCS_v6的选项。 因此,我在配置中选择了ti_CCS_v5,并指定了CCSv6,CGT和DSP BIOS的路径,然后单击“确定”。
然后我执行 checkEnvSetup('ccsv5','F2.8335万',''Setup ')。  MATLAB再次要求指定CCSv6,CGT,DSP/BIOS,闪存API的路径,但不要求指定XDS工具的路径。
如果我使用命令提示符 checkEnvSetup('ccsv6','F2.8335万','SetUP'),则 显示“不支持的IDE”ccsv6”时出错。 CCSv4请使用'CCS'(CCSv4) 3.3 或'ccsv4'(CCSv4)。
然后在重新启动MATLAB后,当我在  命令提示符中写入checkEnvSetup('ccsv5','F2.8335万','setUP')时,它再次要求指定CCS,CGT,DSP/BIOS,flash API的路径。
是否有任何明确的路径来配置CCSv6与MATLAB (2016a),请告知。
 
谢谢
Satwant Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是Mathworks支持部门的专家最能回答的问题。 我建议直接联系他们。 Mathworks的一位代表也会在这个论坛上回答问题,希望他也能在这里回答。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我同意-您应该联系MathWorks技术支持。 MathWorks实际上是这种支持的作者,而不是TI。

    以下是一些提示,可能有帮助,也可能不有帮助:

    -在MATLAB命令行中键入targetupdater以返回CCS配置。  您可以选择CCSv6并按照步骤将支持软件包指向所需的目录来设置它。

    不使用checkEnvSetup命令-此命令未配置为CCSv6。

    HTH,

    -Brian