This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5505EZDSP:无法连接到目标

Guru**** 2950870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567765/ccs-tmdx5505ezdsp-cannot-connect-to-target

部件号:TMDX5505EZDSP
主题中讨论的其他部件:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我刚刚为一个类解压缩了一个新的TMS320C5505 eZdsp记忆棒,我在连接甚至运行基本Hello World示例时遇到了问题。

我正在使用CCS版本7 (新下载)并运行更新检查。 这在Windows 10上使用。

我已验证XDS 100驱动程序是否正确安装(这是另一线程上的检查点)。 将显示我的目标配置的屏幕截图。

"测试连接"的输出也显示如下。 有什么建议? 谢谢你。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头_0]
执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\pekaf\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库的构建日期为'EC 132016'。
库的构建时间是'11:56:15'。
库软件包版本为6.0 .504.2。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-150'(0xffffff6a)。
标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。

解释如下:
期间使用的FTDI驱动程序功能之一
配置返回无效状态或错误。

[结束:Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您收到的错误如以下页面的5.18 部分所示:

    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Rafael。 虽然该页面确实没有告诉我很多(或者我不知道如何解释),但我能够通过在目标配置中指定正确的驱动程序来解决问题。

    我在另一个论坛中打开了一个类似的主题,这个论坛是专门针对eZdsp的。 希望大家看看我会得到一些好的建议。

    此致,

    保罗