This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v 6.2 Linux终端功能

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567516/ccs-ccs-v6-2-linux-terminal-functionality

工具/软件:Code Composer Studio

大家好--

最近在Fedora 24(Linux)上安装了CCS_v 6.2。 当以常规用户身份启动程序时,发现基本的“终端”功能不能与/dev/ttyACM0一起使用...但是,当 以root用户身份启动CCS_v 6.2 时,终端会检测到串行伪接口/dev/ttyACM0,并且工作正常。

CCS v.6.2 软件是在以真实用户身份登录的情况下安装的,而驱动程序则是按照软件随附的安装脚本中的建议以root用户身份安装的。

不期待解决这个问题,只是将此发布为CCS_v 6.2 Linux用户可能遇到终端连接问题的解决方案建议。 如需更多信息,请联系我。

此致--- Gary