This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:6.2 一旦按下调试按钮,ccsv7和ccsv7就会崩溃

Guru**** 2536350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567372/ccs-ccsv6-2-as-well-as-ccsv7-are-crashing-as-soon-as-debug-button-is-pressed

工具/软件:Code Composer Studio

你好

只要我按6.2 或ccsv7上的DEBUG按钮,它就会停止工作,并显示一条错误消息,说代码编写器由于某种问题而停止工作。

请在下面找到崩溃日志的快照。

提前感谢!!

Richa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为您的问题与以下主题中讨论的问题有关:
    e2e.ti.com/.../56.7347万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee

    感谢您的回复! 有关重命名CTOOLS.dll文件的解决方案解决了该问题。

    谢谢

    Richa Verma