This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:推入调试按钮后,PC显示蓝屏,PC重新启动。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567512/ccs-ccstudio-after-push-debug-botton-pc-show-blue-screen-and-pc-restarted

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我有一个关于CCSv6的问题。

我的客户使用EK-TM4C123GXL。

按下调试按钮后,PC显示蓝屏,PC重新启动。
之后,我的客户无法调试。
这意味着它们可以构建但不能写入。


他们已经确认了此PC要求。这不是问题。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/System_Requirements


您知道为什么会出现这种情况吗?
您知道如何修复吗?

此致
Hiroyasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用的是哪种操作系统? 在Windows 10上发生一个已知问题 ,本文对此提供了解决方法。

    如果这与客户面临的问题不同,请告诉我们。