请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在CCS v中使用结构时遇到了错误的数据对齐7.0。
请提供建议。
提前感谢您的参与。
IDE:CCS 7.0 0.0.0042万
MCU:MSP430G2553
Launchpad:MSP-EXP430G2 (版本1.5)
[定义以下结构]:
typedef结构{
无符号字符x;
unsigned char a[16];
} XA;
[声明变量]:
xa y;
无符号短*p;
[指定以下指令]:
//我要通过指针*p:访问数组y.a[]
p =(unsigned short *)&y.A[0];
*p = 0x0708;
[但是,得到了错误的对齐结果]: y.x = 0x08 和 y.A[0]= 0x07 !!
[其他 说明]:
p =(unsigned short*)&y.a[1];
*p = 0x0708;
[此时间结果正确]: y.A[1]= 0x08 和 y.A[2]= 0x07。
看起来,它是偶数地址匹配的!!!
谢谢