This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:调试探测器报告了错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564965/ccs-tms320f28035-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8035万ISO

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试 从TMS320F2.8035万PN的控制套件库运行示例代码。

当我按调试按钮时,将显示以下错误。

(错误-1135 @ 0x0)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .222.0)


我已检查 设备管理器中的USB连接。 确实如此。

我还卸载了CCS,并按照先前线程的建议,使用Spectrum数字驱动程序重新安装了CCS。 仍然有相同的错误。 有什么其他想法可以解决我的问题? 请告诉我。 谢谢你。

-Luis Riveros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    请查看以下页面的5.16 部分:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    我已经阅读了链接 到Wiki网页的帖子。  但他们 没有帮我 解决问题,还有其他建议吗?

    谢谢你。

    Luis R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此线程之后的其他用户,此错误已修复。

    该错误涉及DRV8412-C2-Kit,该错误消息是由F2.8035万 ISO controlCARD (TMDSCNCD2.8035万ISO)的开关SW3设置到关闭(向上)位置引起的。

    其中一个controlCARD在上述过程后完全运行。 但是,另一个controlCARD仍显示以下错误:

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-150'(0xffffff6a)。
    标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。

    解释如下:
    期间使用的FTDI驱动程序功能之一
    配置返回无效状态或错误。

    这一新错误是由F2.8035万闪存上预先存在的代码引起的。 更改SW2上设备的引导模式允许JTAG正确连接到第二个controlCARD的F2.8035万设备。

    此致,

    拉斐尔