This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:用于MATLAB中C2000的硬件支持包

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567036/ccs-tms320f28335-hardware-support-package-for-c2000-in-matlab

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我需要在MATLAB中为C2000处理器安装硬件支持软件包。  对于第三方支持软件,我在笔记本电脑中安装了带代码生成工具v 6.4 Tm6和controlIT SUv 3.4 Tm4的CCS v6。

但在验证这些第三方软件时,我收到一条错误消息,显示-''

不兼容的Texas Instruments Code Composer Studio v6 (C2000)安装。

预期版本为3.3 9,但找到版本为1.2。"

我不知道为什么会出现这种情况,因为我已经安装了这两种软件的最新版本。  

请给出一些建议。

谢谢

满意

'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅下面的相关主题:
    e2e.ti.com/.../206.0402万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,先生。
    但我已经有了最新版本的controlSuit 3.4。

    是否有任何其他解决方案可用。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我得到了这个问题的确切解决方案。
    上述错误的原因在于controlSuit的发行说明文件。
    如果有人遇到相同的错误,我可以提供帮助。
    谢谢
    Satwant Singh
    singhsatwant333@gmail.com